Que sont les ailerons à glissière?
Les fermetures à glissière sont une invention soignée car elles peuvent relier uniformément deux morceaux de matériau en une seule feuille de matériau. En utilisant une géométrie spécialisée qui s’imbrique avec elle-même, des connexions continues peuvent être établies. Cela facilite la manipulation d’un seul composant entier à fermeture à glissière au lieu de manœuvrer une multitude de pièces individuelles. Lorsque nous voulons utiliser une grande quantité d’ailettes minces sur un dissipateur thermique, il serait fastidieux d’assembler chaque ailette individuelle. C’est là qu’interviennent les dissipateurs thermiques à ailettes à fermeture éclair.


Les ailettes à fermeture éclair sont des feuilles de métal qui sont progressivement perforées à partir de matériaux en stock. Tout d’abord, la géométrie de l’aileron est créée avec les poinçons. La longueur, la hauteur et le pas de la nageoire sont déterminés dans cette première série de poinçons. L’épaisseur des ailerons est définie par l’épaisseur de la crosse d’ailettes utilisée. Les processus de poinçonnage secondaires plient ensuite l’aileron et les verrouillent en place avec l’aileron précédent. Lorsque la pile d’ailettes a suffisamment d’ailettes pour l’application pour laquelle cette pile a été conçue, elle est retirée de la zone de poinçonnage, prête à devenir un dissipateur thermique à ailettes à fermeture à glissière complète.
Chaque dissipateur thermique à ailettes à fermeture à glissière a son propre design pour les poinçons progressifs pour les ailettes. Cela rend les assemblages d’ailettes à glissière plus spécifiques à l’application, car toute nouvelle configuration de dissipateur thermique à ailettes à glissière nécessite généralement un nouvel ensemble de poinçons. Les dissipateurs thermiques à ailettes à fermeture à glissière sont idéaux pour les applications à grand volume par opposition aux séries de production en faible quantité, car le coût des poinçons sera réparti sur moins de dissipateurs thermiques.
Comment Genie utilise les dissipateurs thermiques à ailettes à fermeture éclair
Genie utilise des piles d’ailettes à glissière fixées sur une base comme ensemble de dissipateur thermique. Genie n’utilise que des dissipateurs thermiques à ailettes à fermeture à glissière comme celui-ci, de sorte que vous pouvez facilement comparer un dissipateur thermique avec ces ailettes à d’autres types de dissipateurs thermiques. Mais les piles d’ailettes à glissière peuvent également être intégrées à des caloducs, qui génèrent des dissipateurs thermiques autoportants ou des dissipateurs thermiques de tour plus grands.


Mélangeons et assortissons les matériaux dans notre dissipateur thermique à ailettes à fermeture éclair
Ce qui est bien avec le fait d’avoir des composants séparés, c’est que vous pouvez mélanger et assortir les matériaux. Vous pouvez avoir une base en cuivre et des ailettes en aluminium ou vice versa. Selon les besoins de votre application, vous aurez peut-être besoin d’un dissipateur thermique tout en aluminium ou tout en cuivre. La sélection du matériau détermine la méthode d’assemblage entre les ailettes et la base. L’aluminium résiste à la soudure, de sorte que les joints aluminium/aluminium sont liés à l’époxy. L’époxy n’adhère pas bien au cuivre, de sorte que les joints cuivre / cuivre ont tendance à être soudés. S’il est mélangé entre les deux, le composant en aluminium est généralement nickelé, l’assemblage est soudé ensemble.
Les dissipateurs thermiques à ailettes à fermeture à glissière sont une excellente solution de transfert de chaleur. Bien que Genie les utilise sous la forme la plus simple, les ailettes à fermeture à glissière ont un large éventail d’applications et de flexibilité de conception. Contactez Boyd ingénieurs de conception pour obtenir de l’aide sur la conception de votre dissipateur thermique à ailettes à glissière.