Accueil » Blog » Comment mesurer un joint torique

Comment mesurer un joint torique

O-Rings: The right size for every occasion

O-rings come in different shapes and sizes. Connaître les mesures dont une application a besoin peut faire une différence sur le fonctionnement d’un joint torique. Si le joint torique est trop grand pour l’application, il ne s’étanchera pas correctement. If the O-ring is too small for the application, the seal might break. The performance of an O-ring seal can be optimized by choosing the most appropriate size, which can be found by measuring an O-ring.

How to measure an O-Ring

O-Rings have three different measurements: inside diameter, outside diameter, and cross-sectional thickness.

Inside diameter (I.D.) is measured from one inner border to the other with a measuring device (ruler, measuring tape, PI tape, etc.)

Outside diameter (O.D.) is measured from the outer border to another with a measuring device. However, O.D. is not often used.

Cross-sectional thickness (C.S.) can be measured with calipers or a micrometer. Gently clamp the jaws of the device onto the O-ring to avoid warping it.

If the O-ring is not whole, measure the length of the of the O-Ring and divide by π (3.14159), then subtract the cross-sectional thickness.

Schéma de mesure de la dimension extérieure et de la dimension intérieure d’un joint torique

Length ÷ π = Circumference

Circumference – C.S. = I.D.

For greater accuracy, it is recommended to use digital measurement equipment.

For more information about our sealing solutions, check out our Gaskets & O-Rings or contact us for help in your sealing application!

Articles connexes

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous aimerez aussi

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !