Accueil » Blog » Contrôleur intégré de dispositif thermoélectrique

Contrôleur intégré de dispositif thermoélectrique

Appliquer les dispositifs thermoélectriques de nouvelles façons

TEGway ThermoReal est un contrôleur embarqué de dispositif thermoélectrique. TEGway a développé un moyen de générer un réseau flexible de dispositifs thermoélectriques miniatures (TED). Cette gamme flexible de TED est alimentée en rangées. Cela permet à la baie de contrôler individuellement chaque rangée à chaud, froid ou n’importe où entre 4 ° et 40 ° C dont elle est capable. Un aspect intéressant est lorsque vous alternez ces rangées chaudes et froides. Ce faisant, le réseau TED peut également simuler la « douleur », ou cette sensation de brûlure que vous ressentez lorsque vous avez été dehors dans le froid et que vous avez mis vos mains directement au feu.

Dispositif thermoélectrique flexible et comparaison avec les TED rigides avec l’aimable autorisation de TEGway
Dispositif thermoélectrique flexible et comparaison avec les TED rigides avec l’aimable autorisation de TEGway

Comme la plupart des appareils thermoélectriques sont faits de céramique et de métaux, ils sont généralement plus grands et rigides. Cela peut être une énorme limitation pour trouver de nouvelles applications pour les appareils Peltier. En créant cette gamme d’appareils plus petits, les thermoélectriques peuvent trouver leur chemin dans des endroits plus étroits et plus intéressants.

Rendre la réalité virtuelle et augmentée plus tangible

Cela semble chouette, mais qu’y a-t-il de si intéressant dans un contrôleur embarqué à dispositif thermoélectrique? À mesure que notre consommation de médias devient plus immersive, l’industrie du divertissement recherchera de nouvelles technologies comme celle-ci pour simuler davantage la réalité. Les derniers écrans de télévision, écrans de cinéma et casques de réalité virtuelle enveloppent notre sens de la vue, le son surround ou les grands écouteurs couvrent notre sens du son, mais qu’en est-il du toucher? TEGway a vu ce potentiel d’immersion d’un tout nouveau sens avec notre expérience numérique. C’est pourquoi vous les voyez appliquer cette technologie aux jeux vidéo, car il existe un grand potentiel pour ajouter un autre niveau de rétroaction aux consommateurs.

Contrôleur embarqué de dispositif thermoélectrique

Imaginez explorer une région arctique dans un jeu vidéo ou un film où vous imaginez qu’il ferait extrêmement froid. Actuellement, c’est tout ce que nous pouvons faire : imaginer le froid. Mais avec un contrôleur embarqué à dispositif thermoélectrique, vous pouvez réellement le sentir. Ce serait le même scénario si nos médias nous amenaient dans un désert ou nous tenaient debout sur un volcan. Notre contrôleur chaufferait pour simuler la chaleur que nous nous attendrions à ressentir. Avec la possibilité d’alterner le chaud et le froid dans un petit espace sur un contrôleur, les consommateurs de médias pourraient même ressentir la douleur du protagoniste de l’histoire dans laquelle ils sont immergés.

Thermiques qui accompagnent un dispositif thermoélectrique contrôleur embarqué

Jetons un coup d’œil à la situation thermique d’un contrôleur embarqué à dispositif thermoélectrique. Dans la plupart des applications de gestion thermique, nous voyons la nécessité de maintenir une différence de température spécifique pour les refroidisseurs thermoélectriques. Il s’agit d’une application unique dans laquelle ce différentiel de température est dynamique et peut varier considérablement à travers le réseau TED.

Le contrôleur embarqué du dispositif thermoélectrique lui-même

L’arrière de chacun de ces appareils devrait probablement être maintenu à une température constante, de sorte que la tension pour chaque sortie de température soit prévisible. Cela pourrait être fait en utilisant un dissipateur de chaleur, comme un dissipateur de cuivre. Les dispositifs thermoélectriques doivent également être isolés de l’intérieur du contrôleur, au cas où il y aurait de l’électronique embarquée qui pourrait souffrir de problèmes de fiabilité si elle est exposée aux fluctuations de température induites par ces dispositifs.

Alimentation du contrôleur

Secondaire aux TED eux-mêmes est la source d’alimentation pour ces appareils. Les appareils thermoélectriques sont inefficaces, de sorte que beaucoup d’énergie doit être utilisée pour faire une petite différence de température. Multipliez cette inefficacité sur l’ensemble du réseau et ces contrôleurs embarqués de dispositifs thermoélectriques deviennent d’énormes consommateurs d’énergie. Il aura besoin d’une grande alimentation électrique ou d’une batterie lourde, qui peuvent tous deux avoir besoin de leur propre solution thermique pour les garder sûrs et fiables.

Repousser les limites du gameplay immersif

Malgré les défis liés aux contrôleurs capables de produire une expérience thermique, il est passionnant de voir l’industrie du jeu pousser les technologies existantes dans de nouvelles applications. Nous sommes certainement impatients de voir le premier contrôleur embarqué de dispositif thermoélectrique disponible dans le commerce.

Articles connexes

Vous aimerez aussi

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !