Aérospatiale, Blog, Capacités, Ingénierie de conception, EMobilité, Transport
Pendant des décennies, les ingénieurs ont cherché des moyens de réduire le poids des composants et des assemblages afin de créer des produits plus écologiques et plus économiques. Au fur et à mesure que les processus de production et les matières premières évoluent, les produits peuvent souvent être fabriqués pour répondre aux exigences de performance avec moins de matériaux...
Blog, Capacités, Ingénierie de conception, Affichage/IHM, Information et étiquetage, Tests et validation
Lorsqu’il s’agit de développer des écrans, tester des matériaux et des technologies potentiels dans différentes conditions d’éclairage est une étape clé. L’éclairage extérieur joue un rôle crucial dans l’apparence et le fonctionnement d’une pièce, de sorte que le composant doit répondre aux exigences du projet dans tous...
Blog, Capacités, Capacités de fabrication, Science des matériaux
Dans notre précédent blog, nous avons parlé des types de thermoplastiques les plus couramment utilisés dans le moulage par injection et de la façon dont ils se comparent les uns aux autres. Aujourd’hui, nous allons voir comment améliorer les caractéristiques des résines contenant des additifs plastiques. Qu’est-ce que le plastique...
Blog, Capacités, Capacités de fabrication, Science des matériaux
Lorsqu’il s’agit de concevoir un nouveau composant en plastique, il est important de comprendre qu’aucun matériau n’est une solution unique. Des caractéristiques telles que le coût, la résistance à la température, la fabricabilité, la résistance aux chocs et l’intégrité structurelle peuvent varier...
Blog, Capacités, Capacités de fabrication
Qu’il s’agisse d’améliorer les caractéristiques visuelles d’une pièce ou de la protéger des dommages environnementaux, les revêtements protecteurs sont devenus un élément essentiel de la fabrication et de la finition des métaux. Bien qu’il existe plusieurs façons d’appliquer un revêtement sur le métal, l’une des plus...
Blog, Capacités, Ingénierie de conception, Affichage/IHM, Information et étiquetage, Tests et validation
Dans notre précédent blog sur les tests de caractérisation optique, nous avons abordé les différents outils et méthodes de test qui garantissent qu’un écran répond à ses exigences de performance optique. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur la prochaine étape des tests d’affichage : les tests fonctionnels. Quoi...