Accueil » Blog » Qu’est-ce que l’impression Dead Front ?

Qu’est-ce que l’impression Dead Front ?

Qu’est-ce que l’impression Dead Front ?

L’impression frontale morte est le processus d’impression de couleurs alternatives derrière la couleur principale d’une lunette ou d’une superposition. Cela masque efficacement les voyants et les interrupteurs à moins qu’ils ne soient activement rétroéclairés. Ensuite, le rétroéclairage peut être appliqué de manière sélective pour éclairer des icônes et des indicateurs spécifiques. Les icônes inutilisées restent cachées en arrière-plan, attirant l’attention uniquement sur l’indicateur utilisé.

Méthodes d’impression par recouvrement de front mort et substrats

Il existe deux façons d’éclairer une couche avant morte, chacune nécessitant une technique d’impression différente. La première méthode consiste à utiliser des LED directement derrière chaque indicateur ou icône. Cette approche simplifie le processus d’impression; Étant donné que les LED fournissent des couleurs différentes, une seule couleur doit être imprimée derrière chaque icône.

Alternativement, l’impression sélective peut ajouter différentes couleurs translucides derrière divers indicateurs et icônes. Étant donné que l’encre translucide derrière l’iconographie donne à l’indicateur sa teinte, les superpositions avant mortes imprimées de cette façon peuvent utiliser presque toutes les méthodes de rétroéclairage.

Des diffuseurs de lumière sont souvent appliqués entre les lumières et la superposition pour maintenir la cohérence. En particulier avec les LED, les diffuseurs peuvent aider à éliminer les points chauds, où une zone de la lettre ou de l’icône apparaît beaucoup plus lumineuse que d’autres parties. Boyd fabrique des diffuseurs personnalisés pour les superpositions en fonction des couleurs nécessaires, des valeurs de lumière et de l’environnement d’éclairage extérieur afin de garantir la cohérence du rétroéclairage.

Bien que l’impression avant mort soit techniquement possible avec presque n’importe quelle lunette ou superposition colorée, elle est généralement visible sur les superpositions et les lunettes imprimées avec des couleurs neutres; Le blanc, le noir ou le gris masquent le plus efficacement possible les indicateurs inutilisés. Les superpositions avant mortes sont généralement imprimées sur du polycarbonate, du polyester ou du verre, car elles sont facilement réimprimées et masquent efficacement les icônes.

Développement de panneaux de commande Dead Front avec Boyd

Lors du développement d’une nouvelle superposition de front mort, l’expérimentation est souvent nécessaire pour obtenir l’aspect parfait. Compte tenu de l’étendue des options d’éclairage possibles, des densités d’encre, des palettes de couleurs et des substrats, le maintien d’une apparence cohérente sur une superposition nécessite souvent le développement de plusieurs prototypes. Chez Boyd, nous disposons d’un laboratoire de couleurs à la pointe de la technologie, d’un laboratoire d’éclairage et d’une équipe d’impression complète pour assortir et perfectionner les couleurs. Au sein de notre laboratoire couleur, les spectrophotomètres et les spectroradiomètres aident à définir des valeurs de couleur spécifiques recommandées pour la correspondance. Notre équipe d’impression utilise le laboratoire d’éclairage pour spécifier le mélange exact et la densité d’encre nécessaires pour le substrat spécifique et l’aspect requis.

L’impression avant mort est une excellente option pour une grande variété d’applications telles que les tableaux de bord automobiles, les indicateurs aérospatiaux et les interfaces homme-machine (IHM). Découvrez comment l’impression avant mort peut améliorer votre interface utilisateur spécifique en planifiant une consultation avec nos experts.

Articles connexes

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous aimerez aussi

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !