Accueil » Blog » Avantages et inconvénients de la normalisation des joints toriques

Avantages et inconvénients de la normalisation des joints toriques

L’industrie ferroviaire et les solutions Boyd

19, 2018 mars

Standardization of O-Ring Sizes

When the O-Ring concept was originally developed, there was no standardization of sizes. Product designers and manufacturers would design O-ring seals specifically for their applications and machinery, meaning O-Ring suppliers would only produce specific sizes they had customers for. Very few sizes, if any, were used by more than one customer and this lack of standardization discouraged O-Ring manufacturers from producing in the most economical quantities. The United States government recognized the commercial need for standardized O-Ring sizes and developed the aerospace size standard chart (AS568). The AS568 size chart identifies standard sizing by inside diameter and cross-sectional thickness, with reference dimensions for outside diameter. Other standard size charts include British Standard (BS), European standard, and Japanese standard.
Advantages-Disadvantages-of-Standardizing-O-Rings

Articles connexes

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous aimerez aussi

Qu’est-ce que les dispositifs CGM ?

Qu’est-ce que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ? Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont de petits appareils médicaux portables...

Qu’est-ce que le NVH et le BSR

Introduction au NVH et au BSR Le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sont des caractéristiques indésirables dans un système mécanique....

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !