Accueil » Blog » IA générative et batteries EV : pourquoi le refroidissement liquide ?

IA générative et batteries EV : pourquoi le refroidissement liquide ?

IA générative et batteries EV : pourquoi le refroidissement liquide ?

Les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA) haute performance et les batteries des véhicules électriques (VE) consomment plus d’énergie. Plus d’énergie génère plus de chaleur résiduelle, à tel point que l’IA générative et les innovateurs en matière de batteries de véhicules électriques se tournent vers le refroidissement liquide. Nous allons explorer pourquoi le refroidissement liquide est un élément fondamental de cette conversation.

Capacité thermique de l’air par rapport au liquide

Au niveau le plus élémentaire, le refroidissement liquide a une capacité d’absorption de chaleur (Cp) plus élevée que le refroidissement par air. La capacité thermique mesure la quantité d’énergie (joules) nécessaire pour augmenter une masse (grammes) à une température spécifique (Kelvin/Celsius). À température ambiante :

L’eau absorbe 4 fois plus d’énergie que l’air pour augmenter la même température.

Cp air = 1,0035 J/gK

Cp eau = 4,1813 J/gK

Cp éthylène glycol = 2,36 J/gK

Cp propylène glycol = 2,5 J/gK

Capacité thermique plus élevée = refroidissement plus efficace et plus performant.

Densité de l’air par rapport aux liquides

Les liquides sont beaucoup plus denses que l’air. Une densité plus élevée signifie qu’il y a plus de masse liquide dans un volume défini qu’il n’y aurait de masse d’air. Si l’on compare la densité (ρ) de l’air par rapport à celle de l’eau, la densité de l’eau est supérieure de celle de l’air.

L’eau a 829 fois la masse de l’air dans le même espace ! Une autre façon de voir les choses, c’est qu’il faudrait 829 cm³ d’air pour peser le même poids que 1 cm³ d’eau. C’est comme un dé de jeu pesant le même poids que 9 canettes en aluminium de 12 onces.

Densité de l’air = 0,001204 g/cm³

Densité de l’eau = 0,9982067 g/cm³

Plus grande densité = plus grande capacité de refroidissement dans un espace défini.

Une capacité thermique et une densité plus élevées travaillent ensemble

L’avantage du refroidissement liquide ne provient pas de sa capacité thermique élevée ou de sa densité indépendamment. La combinaison de ces deux propriétés fait du liquide une solution de refroidissement puissante.

La plupart des applications sont limitées par l’espace disponible pour le refroidissement. Voici un exemple :
Nous maintiendrons le volume constant pour comparer ; Supposons que nous ayons 100cm³ pour plus de simplicité.

  • Dans 100cm³, on peut avoir soit 0,12g d’air, soit 99,8g d’eau.
  • 0,12 g d’air peuvent absorber 0,12 joules d’énergie avant d’augmenter de 1 degrés Celsius
  • 99,8 g d’eau peuvent absorber 417 joules d’énergie avant d’augmenter de 1 degrés Celsius

C’est plus de 3000 fois plus de chaleur absorbée dans le même volume.

Le liquide absorbe plus de 3000 fois la chaleur des puces d’IA génératives et des batteries de véhicules électriques dans le même espace que l’air.

Pourquoi le refroidissement liquide n’est-il pas utilisé pour tout ?

Le refroidissement liquide peut refroidir plus et plus rapidement que l’air, mais il comporte ses propres défis. L’air est facilement disponible. L’air ne nécessite que des ventilateurs, des ventilateurs, des conduits ou des déflecteurs d’air pour contrôler le débit. Le liquide n’est pas facilement et abondamment disponible partout. Le refroidissement liquide nécessite des tubes, des collecteurs, des pompes et des raccords pour faire circuler le liquide. Le liquide présente un risque de fuite et de dégâts des eaux qui peut être évité grâce à des capteurs intelligents, des logiciels et des redondances système, mais cela ajoute à la complexité de l’infrastructure. Une densité élevée signifie également que le liquide est plus difficile à déplacer que l’air. Les systèmes liquides se déplacent plus lentement ou nécessitent des systèmes de pompage plus puissants.

Les innovateurs dans le domaine de l’IA générative et des batteries pour véhicules électriques se tournent vers le refroidissement liquide lorsque les demandes thermiques dépassent ce qui est possible avec le refroidissement par air. Le besoin de performances supérieures l’emporte sur les complexités supplémentaires du système et de l’infrastructure de Liquid.

Choisir le bon système de refroidissement pour votre application avec Boyd

Boyd possède des décennies d’expérience dans les performances de terrain des systèmes de refroidissement liquide de haute fiabilité sur les marchés réglementés et critiques pour la sécurité. Nous avons refroidi de manière fiable des charges de puissance élevées en affinant la conception du système de refroidissement liquide pour atténuer les problèmes du système de refroidissement liquide tout en maximisant ses avantages en matière de capacité de refroidissement élevée. Les innovateurs dans le domaine de l’IA générative et des batteries pour véhicules électriques qui repoussent les limites de leurs performances et, par défaut, celles de leur système de gestion thermique, se tournent vers Boyd pour des concepts de refroidissement liquide, la conception avancée de composants et de systèmes, la simulation et la modélisation thermiques, l’innovation en matière de refroidissement, la fabrication mondiale à grande échelle et des tests d’étanchéité en ligne de 100 %.

Boyd est un partenaire inestimable de refroidissement liquide avec une expertise en gestion thermique sur l’ensemble du spectre du refroidissement par air et liquide pour aider à repousser les limites des solutions refroidies par air telles que les chambres à vapeur 3D et les assemblages de caloducs à distance ou introduire en toute sécurité des systèmes liquides avecdes unités de distribution de carburant, des refroidisseurs, des boucles de liquide et des plaques froides. Nous refroidissons les applications d’IA générative et de batteries de VE les plus avancées sur le marché aujourd’hui avec des systèmes de refroidissement liquide avancés, à haut rendement et fiables. Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous aider à refroidir vos systèmes d’IA et de batteries de VE.

 

Articles connexes

Les solutions ferroviaires de Boyd

Les solutions ferroviaires de Boyd

Relever les défis ferroviaires L’industrie ferroviaire exige des solutions avancées et fiables pour garantir la sécurité, l’efficacité et...

ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU : L’avenir du refroidissement liquide Dans le paysage actuel axé sur les données, les systèmes de calcul à forte demande nécessitent...

Vous aimerez aussi

Les solutions ferroviaires de Boyd

Relever les défis ferroviaires L’industrie ferroviaire exige des solutions avancées et fiables pour garantir la sécurité, l’efficacité et...

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !