Accueil » Blog » Principes de base du refroidissement des centres de données

Principes de base du refroidissement des centres de données

Refroidissement des centres de données : l’élément vital de l’infrastructure numérique

Dans le domaine dynamique de la technologie, les centres de données sont le cœur battant de l’infrastructure numérique. Les centres de données abritent un réseau complexe de serveurs, de systèmes de stockage et d’équipements réseau qui traitent et transmettent des quantités colossales de données. Pour garantir des performances optimales et éviter les pannes d’équipement, un refroidissement efficace du centre de données est primordial. Dans ce système numérique, Boyd repousse l’équilibre entre performance, fiabilité et efficacité énergétique.

L’élément vital de l’infrastructure numérique 566x300 1

Vous avez une demande de service de distribution de liquide de refroidissement ?

Libérer l’efficacité : un voyage à travers le refroidissement des centres de données

Qu’est-ce que le refroidissement du centre de données ?

Le refroidissement du centre de données régule la température pour optimiser les fonctions de l’équipement informatique. Les mécanismes de refroidissement essentiels dissipent la chaleur et empêchent la surchauffe pour prolonger la durée de vie des équipements, assurer la disponibilité et prévenir la perte de données.

Pourquoi le refroidissement du centre de données est-il important ?

Un refroidissement efficace du centre de données améliore la fiabilité des équipements en atténuant le risque de dégradation prématurée du matériel due à une chaleur excessive et en prévenant les perturbations et les pertes de données. En maintenant une température optimale, le refroidissement optimise les performances de l’infrastructure informatique et évite les baisses de performances et les inefficacités opérationnelles. De plus, il améliore l’efficacité énergétique, réduisant à la fois les coûts énergétiques et l’impact environnemental. Les solutions de refroidissement évolutives prennent en charge l’expansion des centres de données et permettent d’augmenter les densités de puissance tout en garantissant les performances et la fiabilité.

Comment fonctionne le refroidissement du centre de données ?

Le refroidissement des centres de données vise à éliminer la chaleur des composants sensibles à la température et à dissiper cette chaleur en toute sécurité ailleurs. Les systèmes de refroidissement traditionnels des centres de données utilisent des technologies à base d’air pour faire circuler l’air frais afin d’éliminer la chaleur des serveurs. Cependant, le refroidissement par air ne peut pas suivre le rythme à mesure que les densités de serveurs et la puissance de traitement augmentent, ce qui a incité au développement de solutions innovantes de refroidissement liquide. Le refroidissement liquide des centres de données fonctionne de la même manière que le refroidissement par air, mais sa capacité thermique plus élevée rend les systèmes liquides idéaux pour les centres de données de nouvelle génération.

Refroidissement traditionnel du centre de données à air comprimé 566x300 1

Refroidissement traditionnel des centres de données à air comprimé

Les systèmes de refroidissement à air traditionnels utilisent des ventilateurs de rack de serveur et des unités de climatisation pour faire circuler l’air frais dans tout le centre de données. Les systèmes à air reposent sur des dissipateurs thermiques pour transférer la chaleur des processeurs et autres appareils dans l’air. Les ventilateurs et les soufflantes forcent l’air à travers ces dissipateurs thermiques, puis le font circuler vers les unités de climatisation pour refroidir l’air et rejeter la chaleur à l’extérieur du centre de données.

De nombreux centres de données peuvent utiliser efficacement des systèmes de refroidissement par air. Des équipements plus avancés peuvent nécessiter le refroidissement extrême par air de Boyd pour gérer des charges thermiques plus élevées. Bien que les systèmes de refroidissement par air extrême de Boyd offrent des performances de refroidissement avancées, ils ne sont toujours pas en mesure de répondre aux dernières spécifications de densité de serveur et de puissance de traitement pour les processeurs de calcul haute puissance et d’intelligence artificielle.

Refroidissement liquide de pointe pour les centres de données

Les solutions de refroidissement liquide des centres de données absorbent et dissipent activement la chaleur des serveurs au niveau de la lame ou de la puce, offrant ainsi une alternative plus efficace au refroidissement par air. En gérant efficacement la chaleur à la source, ces systèmes innovants maximisent non seulement la densité de calcul, mais minimisent également l’empreinte physique dans les centres de données, ce qui permet d’améliorer sensiblement les performances et l’efficacité énergétique des centres de données.

Refroidissement liquide de pointe pour centre de données 566x300 1
Refroidissement liquide en rack 566x300 1

Refroidissement liquide en rack

Les systèmes de refroidissement liquide intégrés dans les racks de serveurs gèrent efficacement la chaleur sur plusieurs sources de chaleur ou serveurs dans un châssis. Ces systèmes de refroidissement avancés pour centres de données intègrent des unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) en rack ou des boucles de refroidissement liquide aux systèmes de refroidissement par eau existants des installations et refroidissent le niveau de la lame ou de la puce. Cela permet d’augmenter la densité de calcul et de puissance dans le même encombrement.

Refroidissement liquide dans les rangées

Les systèmes de refroidissement des centres de données intègrent également des systèmes de refroidissement liquide sur plusieurs racks de serveurs pour gérer des charges thermiques plus élevées. Les unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) en rangée, qu’elles soient autonomes ou connectées aux systèmes liquides de l’installation, optimisent la consommation d’énergie et disposent d’une instrumentation intelligente pour des performances de refroidissement précises et un refroidissement à la demande selon les besoins.

Refroidissement liquide en rangée 566x300 1

Innovations de Boyd en matière de refroidissement des centres de données

Les solutions de refroidissement des centres de données de Boyd refroidissent, scellent, isolent et protègent efficacement certains des centres de données les plus exigeants au monde. Nos solutions de refroidissement innovantes améliorent l’efficacité des performances, optimisent l’utilisation des ressources, maximisent la récupération d’énergie et augmentent la fiabilité à tous les niveaux du système.

Innovation en matière de refroidissement des centres de données Refroidissement par air extrême 566x300 1

Innovation en matière de refroidissement des centres de données : refroidissement extrême par air

Les systèmes de refroidissement des centres de données de Boyd redéfinissent les limites du refroidissement par air et facilitent l’innovation extrême en matière de refroidissement par air pour optimiser les performances de l’infrastructure existante des centres de données. Ces systèmes exploitent des technologies de refroidissement biphasé très efficaces pour absorber et transporter rapidement la chaleur des sources de chaleur vers des régions éloignées du serveur ou du châssis où il y a plus de place pour les systèmes de refroidissement par air. Les ventilateurs de serveur haute pression, les ventilateurs et les ailettes de dissipateur thermique permettent des systèmes plus denses pour un refroidissement de l’air plus efficace et se traduisent par des performances améliorées, un fonctionnement plus silencieux et une sécurité accrue du centre de données.

Innovation en matière de refroidissement des centres de données : refroidissement liquide

Les systèmes de refroidissement liquide de Boyd sont à la pointe de l’industrie en termes de compacité, de durabilité et d’efficacité, offrant un refroidissement supérieur pour les charges thermiques à haute densité. Cette technologie de pointe permet un transfert et une dissipation de chaleur exceptionnels, offrant des performances de calcul et des niveaux de densité de puissance inégalés. Les solutions de refroidissement liquide de Boyd, y compris le refroidissement liquide direct (DLC), sont adaptées aux systèmes, boîtiers, dispositifs et composants. Notre expertise couvre diverses applications, des systèmes de serveurs à grande échelle dans les centres de données hyperscale aux plaques froides compactes pour le refroidissement direct des puces. Avec plus de deux décennies de fiabilité éprouvée et d’améliorations continues alimentées par des données réelles, nous proposons des solutions sans souci et sans fuite qui subissent des tests thermiques en ligne à 100 %, garantissant la plus grande fiabilité de la technologie de refroidissement liquide.

Innovation en matière de refroidissement des centres de données : permettre un refroidissement direct sur puce

Le silicium, les CPU et les GPU élargissent continuellement les horizons de la puissance des processeurs, mais sont limités par des facteurs thermiques. Le portefeuille technologique diversifié de Boyd intègre de manière transparente les innovations en matière de liquide, d’immersion, de biphase et de refroidissement par air. Des solutions sur mesure optimisent l’efficacité de chaque système, libèrent toutes les capacités et permettent de différencier les performances de chaque application, que vous modernisiez un centre de données existant ou que vous construisiez un nouveau centre de données avancé. Notre partenariat avec les concepteurs de serveurs et de centres de données nous permet de concevoir des solutions de refroidissement de processeur personnalisées pour un refroidissement direct sur puce adaptées à leurs installations.

Activation du refroidissement direct sur puce 566x300 1

Révolutionnez le refroidissement des centres de données grâce à l’expertise de Boyd

Boyd possède des décennies d’expérience et d’expertise dans la mise au point et la fabrication de solutions de refroidissement pour centres de données. Nous tirons parti de notre riche héritage en matière de refroidissement liquide et de refroidissement par air extrême pour concevoir des solutions de refroidissement de centre de données innovantes, intégrant le refroidissement du silicium et du processeur pour des performances, une fiabilité et une efficacité énergétique de premier ordre.

Que vous ayez besoin d’un refroidissement en ligne pour plusieurs racks de serveurs ou d’un refroidissement direct sur puce, nous avons ce qu’il vous faut. Notre expertise en ingénierie et en science des matériaux nous permet de concevoir des solutions de refroidissement personnalisées pour des types de centres de données spécifiques. Pour en savoir plus sur nos solutions de gestion thermique ou pour discuter des besoins de votre projet, planifiez une consultation avec nos experts.

Créez votre propre enquête de satisfaction auprès des utilisateurs

Articles connexes

Vous aimerez aussi

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !