Accueil » Blog » Amélioration de l’IA : déployez la superpuce GB200 NVL72 de NVIDIA plus facilement et plus rapidement avec les systèmes modulaires de refroidissement liquide de Boyd

Amélioration de l’IA : déployez la superpuce GB200 NVL72 de NVIDIA plus facilement et plus rapidement avec les systèmes modulaires de refroidissement liquide de Boyd

L’avenir de l’IA : alimenté par un refroidissement efficace

Infrastructure économe en énergie Nvidia

Les grands modèles de langage de l’intelligence artificielle dépassent désormais les 1 billions de paramètres, ce qui rend la technologie de nouvelle génération essentielle. Cette nouvelle ère de l’informatique pilotée par l’IA privilégie l’efficacité énergétique, l’accélération, la mise en réseau et le stockage. Le GB200 NVL72 de NVIDIA relève ces défis, mais pour libérer tout son potentiel, il faut un refroidissement fiable et efficace, facile à déployer. Les racks GB200 NVL72 refroidis par liquide réduisent considérablement l’empreinte carbone et la consommation d’énergie d’un centre de données. Ces systèmes augmentent la densité de calcul, optimisent l’espace au sol et prennent en charge la communication GPU à large bande passante et à faible latence au sein d’architectures de domaine NVLink étendues. Le GB200 offre 25 fois plus de performances au même niveau de puissance par rapport à l’infrastructure refroidie par air H100, tout en économisant l’eau. Les solutions de refroidissement modulaires innovantes de Boyd garantissent que les centres de données pilotés par l’IA fonctionnent à des performances et une efficacité énergétique optimales, ce qui les rend essentiels pour exploiter toutes les capacités du GB200 de NVIDIA de manière facile à déployer.

Boyd : Refroidir l’IA avec précision et efficacité

Boyd comprend que pour répondre aux demandes de calcul à venir, il ne suffit pas de se refroidir. Il exige précision, efficacité et intégration sans faille. Nos solutions complètes simplifient le déploiement, optimisent les performances et améliorent la densité de calcul.
Systèmes de refroidissement de centre de données Intelligence artificielle de pointe 740x415 1

Intégration simplifiée du GB200 avec Boyd’s Cooling

Intégration simplifiée du GB200 avec Boyds Cooling 566x300 1
Boyd simplifie le déploiement du GB200 NVL72 de NVIDIA en proposant un système de refroidissement liquide complet plug-and-play qui rationalise l’approvisionnement, l’assemblage, l’installation et le démarrage. Notre système s’intègre parfaitement à la superpuce GB200 NVL72 dans votre centre de données, ce qui garantit un processus de configuration fluide. Nous optimisons chaque composant pour qu’il fonctionne de manière cohérente, ce qui facilite le déploiement efficace de la technologie avancée de NVIDIA .

Refroidissement de précision pour des performances GB200 optimales

Boyd ajuste avec précision les solutions de refroidissement pour maximiser les performances du GB200 de NVIDIA. Nous concevons des plaques froides, des boucles de refroidissement liquide, des collecteurs de rack et des systèmes CDU pour améliorer l’écosystème GB200 . En optimisant les performances, nous veillons à ce que votre centre de données fonctionne à une efficacité maximale.

Extension des capacités de l’IA : un refroidissement efficace pour une densité plus élevée

Les solutions de refroidissement innovantes de Boyd augmentent la densité de calcul sans étendre l’empreinte d’un centre de données. Intensifiez vos opérations tout en minimisant l’espace et la consommation d’énergie grâce à nos systèmes de refroidissement économes en énergie pour renforcer vos capacités d’IA sans compromettre la durabilité.

Pionnier du refroidissement par IA avec Boyd

Boyd et NVIDIA mènent la charge pour rendre la nouvelle ère de l’informatique plus cool et plus efficace. Notre partenariat démontre l’engagement à fournir un refroidissement durable et haute performance pour les applications informatiques de nouvelle génération. Collaborez avec nous pour tirer parti de notre riche héritage, de notre expertise et de nos capacités dans le développement de systèmes de pointe qui offrent des solutions de refroidissement économes en énergie et hautes performances adaptées à vos besoins. Pour en savoir plus sur nos solutions de refroidissement innovantes ou pour discuter des besoins de votre projet, planifiez une consultation avec nos experts pour voir comment notre expertise peut améliorer l’efficacité et les performances de votre centre de données.

Articles connexes

Medical Diagnostic Types

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Les solutions ferroviaires de Boyd

Les solutions ferroviaires de Boyd

Relever les défis ferroviaires L’industrie ferroviaire exige des solutions avancées et fiables pour garantir la sécurité, l’efficacité et...

Vous aimerez aussi

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Vous avez des questions ? Nous sommes prêts à vous aider !